欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

迎接工业4.0~继续挑战风险~

  • 2020.03.22 11:53:50
  • 米思米
  • 1451

   ① 工业4.0如何改变现场?

   ② 迎接工业4.0的时代是什么样的?

   ③ 今后的职业设计/里程碑的提示

 ① 工业4.0如何改变现场?

   过去的产业革命,对各个时代的产业界中工作的人们的工作带来了怎样的影响?
   让人类的工作内容发生了激烈变化。

迎接工业4.0~继续挑战风险~ 

迎接工业4.0~继续挑战风险~ 

   也就是说,第1次产业革命“替换动力”,第2~3次产业革命“替换定型业务”。

   若按照这一潮流想象第4次产业革命,即信息物理系统普及的情况,可以表现为“超越时间和空间的价值的接近性”吧。
   在21世纪初期的这个时期,通过物理系统即可获得没有重量的信息数据,但第4次产业革命时代是通过信息物理系统即可快速获得有重量的“物品”的世界。预测在这一时代,拥有专业能力的人(玩家:根据自己的判断行动并操控周围)会更活跃。

迎接工业4.0~继续挑战风险~ 

   随着互联网的普及,可以从多余的信息中取舍选择有价值信息的能力受到质疑,若根据这一现状想象第4次产业革命的情况,要求用户具备排除多余的假的东西,识别选择有价值的东西的能力,提供方在该产业革命的萌芽期处于竞争状况。

 ② 迎接工业4.0的时代是什么样的?

   在前面第2次中,用技术成熟度曲线模型介绍了新技术实用化之前的推移。从图1的技术成熟度曲线中可以看出,语音识别等技术得到实用,进入生产稳定期。虽然可以正确掌握自己的工作相关的先进技术的情况,但在其他领域,大众传媒等信息的影响很大,“忽冷,忽热”。

   但是,经得住实用化考验的新技术,只有经过长期细致的准备才能成为被市场接受的先进技术。

   因此,在迎接工业4.0的时代,必须进一步张开自己的触角,根据自己的判断,通过工作来磨练全球通用的专业能力,而不能被媒体信息摆布。自己挑战风险即可开拓道路。

迎接工业4.0~继续挑战风险~ 

   图1 先进技术的技术成熟度曲线:2014年(箭头为笔者标注)

 ③ 今后的职业设计/里程碑的提示

在上图的技术成熟度曲线的事例解说的参考文献1)中,数字商务的技术领域方面提出了以下6个历史性技术创新的发展阶段。 

第1阶段:                     模拟

第2阶段:                     网络

第3阶段:                     电子商务

第4阶段:                     数字营销

第5阶段:                     数字商务

第6阶段:                     自发性 (自律型)

   

   第1阶段的“模拟时代”从1950年开始发展,虽然被替换成了数字技术,但在尖端领域的关键技术中继续作为尖端专业技术应用。

   因此,前提条件是个人自行负责更深入地加强现状的优势,或者追求变化的尖端,或者选择其他各种各样的战略,但是,最好根据长期持续稳定的选择标准来思考职业设计/里程碑。

   同时,通过选择顺应全球潮流的宏观职业设计的方向性,并在此基础上将自己的业务相关的具体主题设定为短期里程碑,即可长期稳定地追求同一领域的主题。


   顺应全球潮流,确认本地实际情况,具体落实思考

   例如,以前面案例的数字商务领域为对象的情况下,选择数字商务作为全球潮流,设置模拟技术作为具体主题,并在其中将现状业务的实现目标设置为短期里程碑的话,具体的目标与里程碑及职业设计的关系就会一致。

   例如,在期待今后进一步增长的汽车和航空航天相关产业、医疗福利相关产业领域,基于高度传感技术利用AI(人工智能)等的HMI(人机界面:例如,自动驾驶、防撞控制、手术支援系统、其他)的实用化,在开发的最前线展开了激烈的竞争,但该领域的关键技术之一就是模拟技术,该技术可以实现低价超小型化,轻易实现技术的黑盒化,目前模拟技术仍作为差别化的关键技术存在于数字商务领域的深处。

   参考文献

   1. Gartner2014、Gartner日本(株)、2014、9月

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities